This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:IBIS 模型问题

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/734420/sn74lvc8t245-ibis-model-issue

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

实际上、我们使用的是 sn74lvc8t245mpwrep、 我尝试使用 hyperlynx9.2模拟缓冲器接口行为。

我无法加载此 ibis 模型。 请参阅下面的"管理单元"、

是否有人能帮助解决此问题!

谢谢、

Ramesh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    我不知道为什么 IBIS 模型不适合您。 但是、我要将其分配给可能能够帮助您的人!

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    实际上、我们使用该缓冲器进行1.8V (A 端口)至3.3V (B 端口)的转换。 端口 B 的每个输出连接到四个不同的器件(多点)、如下所示。

    该信号的最大切换速率将为50MHz。   

    输入电容可视为与该缓冲器相同。

    我们需要知道、所有接收器端的信号质量。

    您能建议我们如何验证此配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    IBIS 模型是一种了解输出外观的方法。

    另一种方法是以下 SPICE 模型。 然而、SPICE 模型并不那么精确。

    我已附上 TINA-TI Spice 模型供您进行测试。 这是一个1位缓冲器、我已经为您设置了一个测试台。 如果您运行瞬态分析、它将为您提供输出看起来是什么样的。 您可以更改负载以表示您所驱动的线路电容和负载。
    e2e.ti.com/.../SN74LVC.cir

    e2e.ti.com/.../SN74LVC_5F00_Behavioral_5F00_Model_5F00_v180615.TSC

    谢谢!

    -Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    文件末尾似乎有一个额外的字符。 当我们上传文件时、有时会发生这种情况。 我们尚未确定导致这种情况的原因、但您可以使用任何文本编辑器在[end]之后删除字符、HyperLynx 应该加载该字符而不会出现问题。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Karan 和 David。

    现在、我能够使用该模型加载和仿真。

    感谢您的支持!

    -Ramesh M