This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC567:LM567C 的 LMC567引脚2引脚更换吗?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C, LMC567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/735189/lmc567-is-lmc567-pin2pin-replacment-for-lm567c

器件型号:LMC567
主题中讨论的其他器件: LM567C

您好!

了解与 LM567C 相比、LMC567的精度规格增加了+/-10%。 但我是否知道它们是引脚2引脚可迁移的?

通过查看数据表、引脚5和6似乎在这些 LMC567 和 LM567C 之间交换。 下面突出显示的数据表似乎令人困惑。 引脚5是 T_CAP 还是 T_RES、还是因为它是 RC 振荡、所以无关紧要??? 您能确认吗?  

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KPK、
    它们是引脚兼容的、它们之间的区别在于 LMC567用于低功耗应用、并且具有双倍的 OSC 频率。 这是数据表中的一个拼写错误、很抱歉造成混淆。
    此致、
    郑少文