This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:如果 SN74LVC1T45为自动电平

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/734838/sn74lvc1t45-if-sn74lvc1t45-is-auto-level

器件型号:SN74LVC1T45

我想在 Auto Project 上使用 SN74LVC1T45。 因此、我想知道该部件是否为自动级别。 如果不是、您可以提供可支持自动发送给我的器件?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    汽车意味着符合 AEC-Q100汽车标准吗?

    如果是、我建议使用我们的参数搜索工具并按"评级"-"汽车"进行筛选

    以下是一个示例:
    www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。 我的问题再次出现了。