This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:泄漏问题

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/735019/txb0104-leakage-question

器件型号:TXB0104

你好

我们的应用是 Vcca、Vccb 不能通电、OE 为低电平。 Ax 数据是否会泄漏到 Bx 侧?

其他应用为 Vcca (1.8V)和 Vccb (无电源)、OE 为低电平。 Ax 数据是否会泄漏到 Bx 侧?

感谢帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于 TXB0104具有 Ioff 和电压隔离特性、因此只要任一电源接地、所有 IO 就会进入高阻抗模式。
    这意味着数据不会从一侧泄漏到另一侧。
    数据表中有一个 Ioff 规格、表示电源接地时、最大+/- 1uA 可能会泄漏 IO。

    谢谢!
    -Karan