This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54AC05:我正在为这个部件寻找一个 IBIS 模型。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CD54AC05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/734985/cd54ac05-i-am-looking-for-an-ibis-model-for-this-part

器件型号:CD54AC05
主题中讨论的其他器件: SN74AC04

我正在为器件 CD54AC05寻找 IBIS 模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、
    遗憾的是、我们没有用于此器件的 IBIS 模型、也没有商用等效产品。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要对该部件进行仿真。 是否有任何建议可用于为该部件构建模型的最佳来源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jeff、
    我可以想到几个选项:

    (1)可从 以下网址获取商业 SN74AC04 IBIS 模型:www.ti.com/.../toolssoftware

    SN74AC05具有非常相似的技术和输出结构、除了 PMOS 已被移除。 这不是一个完美的解决方案、但是对于负输出边沿、这将使您看到一个"在焊球中"波形。

    (2)我们可以构建与输出特性相当匹配的 PSpice 模型。 遗憾的是、PSpice 通常不会像 IBIS 那样对 T 线分析有太多了解。

    (3)我们可以在您要求的条件下在实验室中测试器件。 这需要一些时间、具体取决于我们的工作量以及您需要的测试(~1-2周)。

    (4)我们可以为器件构建一个新的 IBIS 模型--这也需要在我们的末端进行实验室测试,通常需要相当长的时间来完成、测试和发布(~6-8周)。