This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40106B:CD4000系列芯片通电后的预期寿命

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40106B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/734691/cd40106b-life-expectency-of-cd4000-series-chips-powered-on

器件型号:CD40106B

我使用 CD4000门通过 momentry 按钮制作锁存电源开关、4000将控制高侧 MOSFET。 CD4000将由15V 开关电源适配器供电、全年全天候运行。 这些芯片能否持续使用20-30年的电力? 应用温度为30°C。  

谢谢。

G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    G 您好、
    我相信您所寻找的是"故障间隔平均时间"或 MTBF。

    这可以在 TI 网站上的产品文件夹中找到。

    首先转到 CD40106B 产品文件夹: www.ti.com/.../CD40106B

    选择"质量和封装"选项卡。

    每个封装都列出了相关信息。 为您感兴趣的器件的 DPPM/MTBF/FIT 率选择"查看"。

    这将带您进入显示可靠性数据的页面。

    对于该器件、MTBF 为3.71*10^8 (小时)。