This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:关于 SN74LVC1G125三态输出的过压情况。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/734688/sn74lvc1g125-regarding-overvoltage-condition-of-output-in-tri-state-for-sn74lvc1g125

器件型号:SN74LVC1G125

尊敬的 TI 支持:

我们打算 在其中一个应用中使用 SN74LVC1G125和类似缓冲器。 如果 您对 SN74LVC1G125的三态输出有疑问、敬请提供解答。

当缓冲器处于三态时、当输出电压(Vo)高于 VCC 时会发生什么情况?  

2.如果 Vo 在三态下甚至高于 VCC、是否有任何内部钳位二极管会正向偏置?

3.如果对第2点的回答是肯定的、那么我们希望在 Vo>VCC 的情况下实现最大钳位电流。

4.我们能否通过插入串联电阻器来增加 Vo 到更高电压的容差、使产生的电流小于输出钳位电流?

谢谢、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish 您好、

    您的问题答案可在数据表的绝对最大额定值表中找到:

    如果有输出钳位二极管、则突出显示的值将显示"Vcc + 0.5"、而不是"6.5"。  当器件处于高阻抗模式时、输出端没有有源钳位二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好!

    明白了、感谢您的快速支持。

    此致、
    Jagdish