This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC244-SP:当此器件以3.3V 电压供电时、数据和控制输入是否兼容5V?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/733237/sn54ac244-sp-are-the-data-and-control-inputs-5v-compatible-when-this-part-is-powered-at-3-3v

器件型号:SN54AC244-SP

数据表中不清楚数据和控制输入在 VCC 为3.3V 时是否能够处理5V 输入而不损坏器件。  绝对最大额定值包括注1、其中说明:"如果观察到输入和输出电流额定值、则可能会超出输入和输出电压额定值"。   这是指哪些输入/输出电流额定值?  请注意、我特别关注此器件的航天级版本、因为我们的应用适用于航天。

非常感谢、

TED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、
    如果满足 IIK 规格、这不会对器件造成不利压力。 如果电流限制在+/-20mA 范围内、则 IIK 允许超出 VI ABS 最大规格。 这可确保 ESD 钳位二极管不会有过大的电流流过它们。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Wade。
    Ted