This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GX04:SN74LVC1GX04具有 EN-PIN 的类似器件?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/733037/sn74lvc1gx04-sn74lvc1gx04-similar-devices-with-en-pin

器件型号:SN74LVC1GX04

您好!

我现在正在寻找这个器件、在这个器件中、用例将控制处于空闲或活动状态的 XTAL 驱动器以节省电流。 在这种情况下、我可能需要使用另一个负载开关来"启用"、这需要额外的组件。 我们是否有与 SN74LVC1GX04类似但附带"EN"引脚的器件? 我注意到其他公司的器件确实具有此功能。 请提供建议。 谢谢!

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    我们没有与 EN 引脚的 SN74LVC1GX04类似的功能。 但是、要产生这种使能效果、一种快速简单的解决方案是向 SN74LVC1GX04的输出添加与门。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与门不会节能。

    但 GX04的功耗可能足够小、因此可以直接从 GPIO 驱动 VCC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Leo、
    我想知道哪些器件具有此功能。 您有器件型号吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、
    您的建议是更详细地介绍 EN 功能、以触发输出开/关、但不关闭或禁用器件。 我需要的是禁用器件的功能。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    克莱明的建议也是一种可能性。 您可以使用 GPIO 和外部 FET 驱动 Vcc 引脚。

    谢谢!
    -Karan