This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS14:SN74LS14℃范围-40~85 μ V

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LS14, SN74HC14, SN74AHC14, CD74HC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/733629/sn74ls14-sn74ls14-temp-range--40-85

器件型号:SN74LS14
主题中讨论的其他器件: SN74HC14SN74AHC14CD74HC14

你(们)好,先生

SN74LS14 的℃范围是否符合规格-40~85 ̊ C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!
    温度范围列为0至70°C。 您可以获得军用额定器件、工作温度范围为-40至125C。

    我能不能问您为什么要使用这种旧技术? 为什么不使用 CD74HC14、SN74HC14或 SN74AHC14?