This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH8T245:启动时的低阻抗、尽管我已经在 OE 和 VCCA 之间添加了一个上拉电阻器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/733555/sn74lvch8t245-low-impedance-at-start-up-eventhough-i-have-added-a-pull-up-resistor-between-oe-and-vcca

器件型号:SN74LVCH8T245

我使用 Beagle Bone 来控制 SN74LVCH8T245。 基本上可以将 Beagle Bone 3.3V 输入电压电平转换为5V、并具有更大的电流能力。  问题是、一旦我将电源插入电路板、我在引脚18/U14上获得低阻抗(这是我唯一关心的引脚、也是我用示波器测得的唯一引脚)、时间为400ns、这个螺丝将我的信号增大。  

为了更好地进行说明、已附上此器件的原理图。  

如何在启动时解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 e2e。
    您观察到的内容是否有范围?
    器件中的"H"表示器件具有总线保持电路。 总线保持假定一个缺省状态、通常在启动时为低电平。
    此外、当连接示波器时、示波器探针的弱下拉电阻足以输出低电平状态。 您看到的是这种情况吗?