This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0101:驱动能力和波形故障问题

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0101, SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/733358/txb0101-driving-capability-and-waveform-fail-question

器件型号:TXB0101
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T34

您好专家、

我的客户使用 TXB0101作为单线命令主机和 LED 灯串(片上 LED)之间的转换器。 原理图如下所示。 然后使用 LED 灯串进行测试、波形看起来像下面所示的失真(在安装 LED 灯串之前也是正常波形、并且还通过头发干燥在高温下进行测试)。 您能给我们提供有关此案例的任何想法吗?

P.S. 它们与 我们的 SN74LV1T34使用相同的架构、没有出现错误或奇怪的波形。  

太多了!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    我正在研究这个问题以了解更多信息。 我将在今天结束前向您提供答案。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    您能否向我提供显示输入和输出连接的器件原理图?

    TXB0101没有驱动强度、因此我可以认为这可能是一个问题。 您是否需要双向转换? 如果输出直接连接到 LED 的灯串、则可能需要使用缓冲器。 SN74LV1T34是您可以使用的一个示例缓冲器、具有能够执行所需任务的驱动强度。

    谢谢!
    -Karan