This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:更多缓冲器通道

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, LSF0108, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/733461/txb0304-more-channel-of-buffer

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: LSF0108、 SN74AXC8T245

尊敬的团队:

我的客户正在寻找 Vcca_min 低至1.05V、高达8位的电压。

它似乎符合 TXB0304规范。 但缺少通道。

您对此有更好的建议吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将需要更多信息来为您提供正确的解决方案。
    您的工作频率是多少?
    您需要转换为什么最大电压?
    负载是什么样的?
    您已经为我提供了 TXB 系列、您是否正在寻找自动方向感应转换器?

    根据您对8位、1.05V Vcca_min 和双向电压转换的要求、我可以建议使用 LSF0108
    方向引脚。

    谢谢!
    -Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    很抱歉、混淆了、但我建议使用 SN74AXC8T245而不是 LSF0108。 这将是适合您所需电压范围的良好器件。 但是、该器件不是自动定向的。 如果您的应用需要自动定向、请让我了解有关其应用的更多信息、以便我可以正确地推荐器件。

    谢谢!
    -Karan