This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:施密特触发的 VIH

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74AHCT1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/733459/sn74lvc1g17-vih-of-schmitt-trigger

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17SN74AHCT1G14

ART 编号:SN74LVC1G17

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

请帮我查一下施密特触发应用程序吗? 我的电路如下所示、输入为3.3V。

输入电压是否满足施密特触发器的 VIH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处显示了 SN74LVC1G17阈值。 在5V 电压下、3.3V 的输入将非常接近正阈值的最大值、如下面的捕捉所示。

    由于您使用的是施密特触发缓冲器、我发现 SN74AHCT1G14是更适合您的应用的解决方案。

    您可以看到、该器件也是一款施密特触发缓冲器、工作范围为4.5V 至5.5V。 但是、它具有低得多的阈值、专为应用等较低输入而设计。

    谢谢!

    -Karan