This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:功耗与工作频率间的关系

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/733310/sn74axc1t45-power-consumption-vs-working-frequency

器件型号:SN74AXC1T45

您好!

我们想知道功耗估算。

输入电压为1.8V。 输出电压为1.2V。 输入信号为25MHz 时钟。

我们想知道功耗电流。 我认为需要负载电容器信息。

您是否会告诉我们如何计算每个电源的功耗电流?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,唐俊弘,

    您可以使用以下幻灯片帮助您计算功耗。

    如需更多信息、我们提供了可帮助计算 CMOS 器件功耗的应用手册。  

    我还会将您链接到之前的 E2E 帖子、该帖子可帮助客户计算其功耗、作为供您使用的示例。

    谢谢!

    -Karan