This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:用于实现更高驱动电流的外部上拉电阻器

Guru**** 2815635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/733019/txs0102-external-pull-high-resistor-for-higher-drive-current

器件型号:TXS0102

大家好、

我是否可以添加一个低电阻器(R θ↓、I↑)来将驱动电流增加至低于绿色 R?

对于我们的原理图设计、VCCB 为1.8V、灌电流为1.8V/10Kohm= 180uA。

如果我们要将驱动电流增加到3mA、是否有任何副作用? 我们能否通过外部上拉电阻器将 VCCB 电源电流微调至3mA?

谢谢