This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3208-Q1:是否为 AEC?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/732935/sn74lvc1g3208-q1-aec-or-not

器件型号:SN74LVC1G3208-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LV123A-Q1

DK 认为是这样、-Q1表示这一点、但数据表未列出 AEC 认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SN74LV123A-Q1符合 AEC 100的要求。 虽然数据表中没有提到这一点、但下面是一个 TI 网页、其中提到"TI 的 Q1产品符合 AEC 100的要求"。 www.ti.com/.../gencontent.tsp

    我们确实计划更新 TI 的数据表,但这不会在不久的将来进行。

    谢谢!
    -Karan