This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:逻辑-内部论坛

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1181087/txs0108e-logic---internal-forum

器件型号:TXS0108E

我们的例子是在1v8至2v5电压下推挽、反之亦然。 电压~正常变化 Δ V+/-3%

 

我们(紧急)想知道在温度变化(~ 0至70'C)期间、同一 IC 上同一 A 和 B 对引脚的最大延迟变化(请注意"变化")是多少。

 

感谢您的快速回答。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    数据表中提供的最大规格是实际最大值、实际延迟应在这些值范围内。 请注意、延迟值通常随着温度的升高而增加、但永远不会超过数据表中列出的值。 数据表中的规格涵盖自然通风温度范围(-40°C 至85°C)。 如果客户希望测试其特定设置、 则可以 使用 IBIS 模型在典型值范围内进行测试。 条件和强/弱角。  

    此致、

    插孔