This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:LSF0204是否正常工作?

Guru**** 2779865 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, TXU0304, TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1181044/sn74avc4t774-will-lsf0204-work

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: TXU0304TXS0206

大家好、

客户希望在 其原理图中替换 Nexperia 74AVC4TD245。 我建议将 SN74AVC4T774用作等效器件、但由于布局空间有限、他们希望组件尽可能小。  LSF0204RUTR 是否可以工作、因为它们不需要"DIR"引脚?

在原理图中、网络名称"VBAT_M2"是3.3V 电源轨、网络名称"VDDIO_ECT"是1.8V 电源轨。

感谢你的帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一款无源开关、具有需要上拉电阻器的开漏输出。

    对于单向信号、请使用 TXU0304等单向转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、  

    您的信号好像是 SDIO - TXS0206提供了更小的封装解决方案、因此非常适合您。 另请参阅 数据表的第25页 、以确保在所需的数据速率/工作条件下运行。  

    但是、如果每个通道的信号不像  Clemens 所说的那样真正自动双向、TXU0304将用于 SPI 等单向信号。   

    此致、

    插孔