This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:需要一个电压高于0.4V 的 I2C 电平转换器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180593/lsf0102-need-one-i2c-level-translator-with-vol-higher-than-0-4v

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:TCA9800

大家好、

您能否建议使用 Vil (输入低电平)大于0.4V 的 I2C 电平转换器?

源微控制 器 I2C 实际上具有0.45V 的 VOL、这就是原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 和 TXS 电压转换器的工作方式与模拟开关类似;请参阅 [常见问题解答]为什么 TXS01xx VIH/VIL 规格如此严格?

    使用 TCA9800/1/2/3等缓冲转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢。 您是否知道 任何具有精确 LSF0102引脚的缓冲电平转换器? 我们已经制造好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有相同引脚的缓冲转换器。

    该0.45V 值的测试条件是什么? 实际电流可能更小、实际 VOL 也更小。 I²C、即使 LSF 输入电压更高、这也只会增加输出电压(请参阅上面链接的常见问题解答)、这对于 μ A 器件来说通常不是问题。