This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:输入中的短路脉冲会导致输出错误

Guru**** 2999290 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0302, TXB0304, TXB0106, TXB0108, TXS0108E, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180108/txs0108e-short-pulse-in-input-cause-output-wrong

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他部件:TXB0302、 TXB0304、 TXB0106、 TXB0108、、 LSF0108

尊敬的 TI 团队:

对于 QSPI 应用、我们需要在1V8<->3V3之间进行转换。 但我们遇到的问题是、当输入具有短路脉冲时、输出无法恢复高电平。  

它看起来 OneShot 电路不能像这样使用短脉冲正常工作。 因此、当输入返回高电平、但输出通过上拉电阻器而不是 OneShot 变为高电平时

正确吗?  

如果是、是否存在任何输入限制以避免此问题?

注:以上2张图片的比例不同

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Duong、

    感谢您发送波形。  通常、我们不建议将 TXS 系列器件用于 QSPI 应用。 如果 TXB0106满足您的数据速率或 TXB0304 + TXB0302组合、这里更好的解决方案就是它。 数据速率是多少、您还可以共享完整原理图、以便我进一步调试问题吗?  

    在使用该器件时、请务必记住负载条件。  有关负载过重时一次性超时的更多信息、请参阅以下内容:

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jack 的回应

    下图。 在波形中、输入在 BMC 上测量、输出在闪存上测量

    在旧设计中、我们使用 TXB0108、但 ISSI 闪存存在问题、因为 IO2和 IO3必须在闪存侧上被拉至高电平。

    我们还使用弱上拉电阻50kOhm、但它不起作用。 因此、在新设计中、我们需要更改为 TXS0108

    我知道电容负载、但它适用于 TXB0108 (使用 ISSI 闪存除外)、因此我认为它不会在 TXS0108上引起问题

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Duong、

    与 TXB0108相比、TXS0108E 的架构略有不同(它已在内部组装了内部上拉电阻器)。 这些上拉电阻器的范围为4K (驱动高电平时)和40k (驱动低电平时)。 您能否移除输出上的上拉电阻器并查看问题是否解决?  

    如需更多信息  、请参阅以下应用手册、了解 TXB 和 TXS 器件中使用的上拉电阻器的影响。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我已经了解了使用 TXS 时上拉电阻器的影响、但我看到它仅影响 VOL。 与我们的问题不同

    我会分享更多的视觉波形、如下所示

    C4是输入、C2是输出。 我猜脉冲长度太短、因此一次性电路可以检测下降沿、也无法检测上升沿。 因此、当输入变为高电平时、输出通过上拉电阻器而不是单触发电路变为高电平。 我会导致输出端缓慢上升沿。 是这样吗?

    你有其他想法吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Duong、  

    是的、您的理解是正确的-如果脉冲持续时间太短、则上升沿单次触发电路仍然可以从之前的 I/O 高电平超时。  请注意、有两个独立的一次性系统可帮助处理上升沿和下降沿。 您能否确认您的脉冲持续时间符合此要求?

    对于4.7K 上拉电阻器、建议移除该电阻器、因为它会影响 VOL 电平。 但是、如果您对输出满意、则可以保持原样。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jack 的回应

    现在、脉冲宽度大约为6ns。 它可能会导致输出看起来很奇怪

    但我在 TXB0108数据表中看到相同的规格"脉冲持续时间"。 为什么使用 TXB 和 TXS 时行为不同?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 和 TXS 具有相似的边沿加速器、但它们的基本架构不同(TXS 使用无源开关;TXB 使用弱缓冲器)。

    从理论上讲、LSF0108是一款不带边沿加速器的转换器。 然而、为了达到高速、它需要极强的拉电阻器、这会将所有连接器件的 VOL 增加到可能过高的水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我完全同意您的意见

    LSF 无法满足我的应用中的高频规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Duong、

    如 Clemens 所述,只要考虑上拉电阻/外部小电容,LSF 就成为可能的解决方案。 下面提供了 LSF0108可处理的估计最大数据速率。 查看它是否满足您的系统要求。

    此致、

    插孔