This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC4245A:SN74LVCC4245ADBRE4 -需要引脚配置信息

Guru**** 2511015 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1181399/sn74lvcc4245a-sn74lvcc4245adbre4---need-pin-configuration-info

器件型号:SN74LVCC4245A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

NC 引脚有什么作用? 当连接到某个设备时、它的表现如何? 或者、请告诉我们它必须如何连接... 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NC 引脚未连接;无论您如何处理该引脚、都没关系。

    但 SN74LVC8T245等其他电平转换器在该引脚上具有 VCCB、因此最好将其连接到 VCCB 以更换芯片。