This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G125:信号速度问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74AUP1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180620/sn74aup1g125-signal-speed-question

器件型号:SN74AUP1G125
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G125

大家好、

数据表中显示

"该器件可在3.3V 电压下产生24mA 的驱动电流、非常适合驱动多个输出、适用于频率高达100MHz 的高速应用"

我想这意味着当 Vcc=3.3V 时、最大信号速度为100MHz、器件可以在这种情况下驱动24mA、对吧?

此外、当 Vcc=1.2V 时、情况如何? Vcc=1.2V 时的信号速度限制是多少?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本段复制自 SN74LVC1G125数据表、但值错误。 AUP 器件可在3.3V 电压下驱动4mA 电流、最大频率为160MHz。

    1.2V 时、驱动强度为1.1mA、最大频率为40MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我打算将此问题发布到  SN74LVC1G125、抱歉、出现了错误。

    LVC 器件如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 时、LVC 器件支持175MHz。

    在1.2V 电压下、LVC 器件不能保证正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    我阅读 了 SN74AUP1G125的数据表、实际上显示了该数据表

    "该器件可在3.3V 电压下产生24mA 的驱动电流、非常适合驱动多个输出、适用于频率高达100MHz 的高速应用"

    您能再回答我的问题

      对于 SN74AUP1G125、Vcc=3.3V 和 Vcc=1.2V 时的驱动强度和最大频率是多少?

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 时、AUP 器件可驱动4mA 电流、并支持160MHz 频率。
    在1.2V 电压下、AUP 器件可驱动1.1mA 电流并支持40MHz 频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    那么、您知道  SN74AUP1G125的数据表 有拼写错误吗?

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;这就是我在第一个回答中所写的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢您的回复。

    现在我很清楚。

    你们会不会更新数据表、因为它告诉我们错误的值?

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工。 但我已经通过数据表中的链接提交了反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma、

    是的、我们将着手更正该拼写错误。

    此致、

    Owen