This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74S124:更多信息

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74S124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180839/sn74s124-more-information

器件型号:SN74S124

你(们)好  

在搜索振荡器时、我发现 SN74S124符合我的规格。 但数据表中的信息量有限您能否建议任何 IC 或 有关 SN74S124的任何更多信息。所需的信息类似于生成占空比为50%的精确6HZ 输出频率。

谢谢  

塞克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件适用于传统应用。

    如今、您需要使用微控制器、但也可以对精确的时钟进行分频。

    您需要什么精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要生成占空比为50%的6HZ 时钟。 我想了解 有关 SN74S124 组件的更多信息、以便设计或推荐任何能够生成精确6HZ 的振荡器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你没有回答我的问题。 "精确"有多精确? 您能承受哪些公差? 您是否需要6Hz±1Hz? ±0.001Hz? ±0.000001 Hz? 在50&占空比上、您需要什么精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 ±0.001Hz 或 ±0.000001Hz 的6HZ、占空比必须为50% ±0.1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laketh、  

    正如 Clemens 提到的、  SN74S124  是一款较旧的器件、不推荐用于新设计。 您在什么应用中需要6Hz 信号? 信号摆幅是否有任何要求? 对于大多数应用、我认为使用微控制器的 GPIO 引脚是可行的。 否则、对于低频信号、我看到在某些情况 下、使用 SN54LV4040A 等计数器对具有所需频率容差的较快时钟(通常来自晶体基准)进行分频。  

    此致、  

    Connor