请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1181601/sn74lvc2t45-sn74lvc2t45dcut
器件型号:SN74LVC2T45尊敬的 TI
部件号:SN74LVC2T45DCU
问题问: 35件中有1件
功能问题:针脚3 (A2)->针脚6 (B2): 操作过程中出现信号切换现象

(温度(°C):25 Vcc/Vdd (V):3.3 DC 输出电压(V):3.3 DC)
-更换部件时正常操作
我请求对故障原因进行分析
此致、