This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:SN74LVC2T45DCUT

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1181601/sn74lvc2t45-sn74lvc2t45dcut

器件型号:SN74LVC2T45

尊敬的 TI

部件号:SN74LVC2T45DCU

问题问: 35件中有1件

功能问题:针脚3 (A2)->针脚6 (B2): 操作过程中出现信号切换现象

(温度(°C):25    Vcc/Vdd (V):3.3  DC 输出电压(V):3.3 DC)

-更换部件时正常操作

我请求对故障原因进行分析

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jong-Hyeob、

    有一些问题、以便我进一步了解您的情况-您能否确认为 DIR 引脚提供的电压以 VCCA (3.3V)为基准? 您是否也看到了信号切换异常的 I/O 示波器截图? 最后、 在输入端使用10k 电阻器时、输入端出现的异常是否未达到高电平?  

    此致、

    插孔