This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:最小脉冲宽度

Guru**** 2996990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1181791/sn74lvc541a-min-pulse-width

器件型号:SN74LVC541A

大家好、

我的客户可能会将此器件与包含一些尖锐脉冲噪声的输入信号一起使用。

那么、您能否告诉我们该器件无法识别为高信号的最大脉冲宽度

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi、您好!

    这超出了器件的预期用例、因此未针对数据表规格进行测试/超出数据表规格。

    由于这不是时钟器件、因此它可以检测一些真正快速的脉冲。

    此致、

    Owen