This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:顶部标记

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1181607/sn74lvc2g07-top-marking

器件型号:SN74LVC2G07

大家好、

请您帮助检查2以下身体标记有何不同? 我只能在 DS 中找到"CV"。
请告知零部件上的车身标识代表什么? 如何读取身体标记? 谢谢你。


MPN:SN74LVC2G07DRYR
车身标识:CV/V7

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

     在 ti.com/partlookup 上、您可以看到 CV 是 SN74LVC2G07DRY

    但是、V7不适用于我们的(逻辑)器件

    您是否从授权经销商处获得了这些器件?您能否确保这些器件未混合在一起?

    此致、

    Owen