This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:组件的数据速率

Guru**** 2528600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180603/sn74axc8t245-data-rate-of-the-component

器件型号:SN74AXC8T245

您好!
从 TI 应用报告中找到该器件。 根据数据表、1.8V 转换支持的数据速率为380mbps。 我是否可以知道1.2V VCCA 的转换速率是多少? 希望有人尽快回复

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.2V 至3.3V 范围内的最大传播延迟为8ns、因此悲观估计值为125Mbps。

    (对于1.8V、此估计值将为250Mbps、因此1.2V 的实际最大值可能会更高。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    我 使用 AXC EVM 验证了高达120MHz 的1.2V<->3.3V 转换、还建议根据系统/负载要求使用 EVM 进行验证、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 请告诉我、如果 VCCA 为1.2V、VCCB 为1.8V、该比率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们正在寻找 RGMII 转换。 此组件是否支持1.2V 至1.8V RGMII 转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

     

    有关   RGMII 的一般建议、请参阅参考文档。

    但是、为了进一步缩小您具体案例的最佳建议范围、您能否帮助确认以下内容、因为我们现在可能有更新的器件可以更好地为 您提供支持? 谢谢。

    • 信号的布线长度是多少?
    • 什么是终端设备/客户应用?
    • 主要用于转换、缓冲或隔离的用例是什么?
    • 所需的时间表和机会规模是多少?
    • 最大负载是多少? 此外、是否存在上升/下降、占空比失真和抖动规格?

     

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、
    我们的最终产品是智能视觉应用的平台。

    器件SN74AXC8T245 将用于电压电平转换。