This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541AT:SN74LV541ATRGYR 4.5V - 5.5V 与 SN74LV541ARGYR 3.3V CMOS 版本

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV541A, SN74LV1T126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180391/sn74lv541at-sn74lv541atrgyr-4-5v---5-5v-vs-sn74lv541argyr-3-3v-cmos-version

器件型号:SN74LV541AT
主题中讨论的其他器件:SN74LV541ASN74LV1T126

您好!

你好。

对于主题器件、客户 正在寻找与低于规格的电源电压相关的性能数据。 在这些器件中、它们使用4.5V - 5.5V 器件代替3.3V 器件。 在什么情况下会导致4.5V - 5.5V 部件在3.3V 电压电路中出现故障? 他们希望确认这不是 TI 的问题、在这里不承担任何责任/义务。 他们确实在现场提供了5V 器件而非3.3V 器件的产品。 他们希望了解在什么条件下、此4.5V - 5.5V 部件在3.3V 电路中可能会出现故障。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 时、输入的行为应与 SN74LV1T126相似、输出的行为应与 SN74LV541A 相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    你好。 他们 的问题是在3.3V 电压电路中使用 SW74LV541ATRGYR 4.5V - 5.5V 来代替 SW74LV541ARGYR 3.3V CMOS 版本、以及在哪些条件下可能导致4.5V 部件发生故障。 您能更具体地介绍一下他们在此处列出的器件吗? 使用3.3V 器件的3.3V 电路的范围为2V 至5V、因此在使用4.5V 器件的情况下、故障条件是什么?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    Clemens 是正确的、但不适用于 TI。

    官方回答是、我们仅支持在数据表建议的范围内运行。 我们仅拥有数据表提供的工作范围的数据、该数据在数据表中进行了汇总。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    你好。

    您能否提供有关输出切换到三态模式的电源总线电压电平阈值的任何数据/信息?

    当 SW74LV541ATRGYR 4.5-5.5V 器件上的电压电源总线下降到过低时、在3.3V 而非5V 供电时、输出将变为三态模式?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;低于4.5V 的最小电源电压、没有保证。 只有当/OE 为低电平时、输出才变为高阻态。

    正如我在第一个答案中所说的、3.3V 时的行为与 LV1T/LV-A 器件的行为类似(但不保证)。