This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:UART 转换电压电平

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1181938/txs0102-uart-translation-voltage-levels

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:TXU0202

我们通过 两个 UART 通道将两个处理器连接在一起。 我们使用 TXS0102DQMR 在3.3V 和1.8V 之间进行转换。 它看起来非常简单、但我们看到的波形略为奇/负载、我希望您能帮助描述所发生的情况。 对于3.3V 侧的 RX 输入、我们似乎也看到了同样的情况。 这是1.8V 侧的一些调试。

按原样设计:1.8V 信号更像是1.5V 或1.6V  

切断网络以移除 RX 处理器引脚:似乎为1.8V

保持信号隔离、但放置一个100k 的下拉电阻器、如果发生这种情况、则对负载条件进行仿真。

您能描述一下该器件的设计方式吗? 内部上拉电阻是否是驱动高电压的唯一方法? 我们正在尝试确认处理器的引脚配置、但还不确定。 此外、为什么上升转换的开始高于下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关;高电平电压实际上是由内部上拉电阻器产生的。 高皮峰值是由 TXS 的边缘加速器引起的。

    UART 信号是单向的;使用 TXU0202等单向转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ross、

    这是完整的原理图吗? 通常、如果 TXS 器件使用外部上拉电阻器、则可以看到这种行为。 有关 更多详细信息、请参阅此应用手册。

    此致、

    插孔