This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:VCCA 和 VCCB 的容差

Guru**** 2539770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/613580/txs0108e-tolerance-of-vcca-and-vccb

器件型号:TXS0108E

大家好、

我的客户有一个适配器板、用于将来自 A 域(VCCA)的信号转换 到 B doamain (VCCB)。 在大多数情况下、VCCA 小于 VCCB。 由于适配器是通用的、因此 VCCA=VCCB =3.3V 的可能性。

 3.3V 由2个不同的分支生成、这是由于布局、负载等原因造成的。 一个域的3.3V 可能高于 B 域的3.3V、因此关系 VccA<=VccB 在边沿。

在数据表中、我看到了时序表6.10、 VccA =3.3V +/-0.3V、而 VccB  =3.3V +/-0.3V。 如果我考虑该容差,    如果两个电压的差值|VccA-VccB|<= 0.42V @ VccA=3.3V,这两个电压是否可以被视为相等?

如果没有,那么 VccA=VccB 关系 中的容差是什么(电子产品不是数学:))?

谢谢、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:
    我已通知相应的应用专家。 他很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:
    请接受我的道歉。 我被指派担任这一职务的人离开了我们的小组,显然从未回答过这一职务。 将来、如果您在24小时内未收到答案、请再次回复、以便我们收到问题通知。 我们努力在不到24小时内响应所有请求!

    VccA 和 Vccb 之间有一个导通电压~=0.5V 的内部二极管、因此在电源之间开始出现过多电流之前、您有0.5V 的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    感谢您的回答。
    此致、
    Domenico