This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负功率电平转换

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/613294/negative-power-level-conversion

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17

大家好、

我的客户正在寻找一个能够执行1.8V/3.3V 逻辑电平转换的芯片。

我们有这样的器件吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我们没有任何器件可以直接生成该转换、但我知道可以工作的分立式电路。  请看一下我在 该主题中介绍的解决方案

    请注意,通过正确连接电源引脚,逻辑器件可以与系统的接地偏移-- 例如、您可以将 SN74LVC1G17的接地引脚连接到-5V、然后将 Vcc 引脚连接到0V、这仍然会为器件的运行产生正5V 电源、但会产生-5V 和0V 之间的输出。 您只需小心器件上施加的电压、因为此时很容易超出绝对最大规格(例如、3.3V 信号看起来像器件输入端的8.3V 信号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我这一要求来自哪里吗? 我最近看到过一些类似的请求、没有人说它的用途。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    很抱歉我迟到了。

    客户将其用于某些微波开关(例如 HMC986A)。 此类器件需要负数字控制接口、但不需要正数字控制接口。 最后、客户决定使用放大器进行此正负电压转换。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Luke、
    这很有帮助。