主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G04、 SN74LVC1G3157
您好!
我的客户将 SN74LVC2G14用于具有以下拓扑的应用。 3米电缆连接在两个系统之间。
TMC 模块输出 UART TX-->逆变器(SN74LVC2G14)-->连接器 --> 3米电缆 -->连接器-->开关 (SN74LVC1G3157DCKR)--> SOC UART 端口
因为 TMC 单元 UART 是标准 UART 的反相器、所以他们在这里需要此逆变器。
使用此实现方案、SOC UART 端口无法正确检测 UART 信号(19.2kHz)、即使 UART 波形信号看起来正常(在3米电缆之前和之后)。 但是、如果它们在 SN74LVC2G14的输出端添加一个10千欧的电阻器到 GND、测试结果就会正常。
那么、问题就在这里
- 您是否看到对此类实施有任何担忧? 它们是否需要 UART 缓冲器来增强3米电缆的驱动强度?
- 从上面可以看出、我们会为该缓冲器建议哪种 IC?
- 我们如何解释10千欧电阻器在这里有什么帮助?
谢谢!
安东尼