This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:单次触发电路和短路输入脉冲

Guru**** 2531430 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/613363/txb0108-one-shot-circuitry-and-short-input-pulses

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: LSF0204

您好!

TXB0108应该如何响应短于 TW_MIN (对于3.3V<->5V 情况为=10ns)的输入脉冲-例如1-3ns?

让我们考虑以下情况:
TXB0108用于5V CPU 和3.3V 静态 RAM 数据总线之间的电压电平转换。
在一个读取传输期间、CPU 释放数据总线、然后将 OE (输出使能)信号置为有效。
OE 置位后、RAM 开始驱动数据总线。
在这些输出数据生效之前、存在一个短时间间隔-例如、根据 RAM 规格、为1ns 至5ns。
这意味着数据线路在该时间内可能会改变一个或多个状态。

TXB0108内的边沿速率加速器将如何对 这些短脉冲做出反应?


BR、
  Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denis:
    我已通知相应的应用专家、他很快就会与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉 Denis。 我已重新分配此职位、Shreyas 将很快帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FDM、

    边沿速率加速器可感测 I/O 端口任一侧的上升沿输入。 触发单次触发的输入电平约为 Vcc/2;其中 Vcc 与输入所应用的端口相关。
    理想情况下,需要设置 OE,以便在临时条件下禁用 I/O 端口,以避免假信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

    就我理解您的答案而言、它间接地确认 TXB 系列不适合连接 快速异步 SRAM 等器件。

     是否有关于这些边沿速率加速器的任何背景信息-触发单次触发电路的最小输入脉冲持续时间、其可重触发性、死区时间等?

    BR、
      Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denis:

    遗憾的是,除了打开的大约持续时间大约为20到30ns 之外,我们没有更多有关一次性计时分析的信息。 这让我相信死区时间~<10ns。 根据您所描述的内容、它可能会导致一个或两个假干扰。 如果 CPU 被编程为忽略小于20ns 的数据、我相信这将起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    根据 SCEA043应用报告《使用 TXB 型转换器进行电压转换的指南》、 边沿速率加速器被打开"大约10ns 或95%的输出边沿、以先 到者为准"、并且在无负载的情况下~4.5ns、不是吗? 30ns 的持续时间似乎与 TXS 系列更相关。

    在 我正在处理的项目中、我在5V 侧具有严格的读取事务(<10ns)和 CMOS 输入电平时序预算、因此 TXB 系列转换器无论如何似乎不适合我。
    我认为 LSF 系列更合适、但遗憾的是、在5V 时、DS 中既没有静态特性、也没有动态特性、尤其是对于3.3V 至5V 的升压转换。

    BR、
      Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denis:

    TXS 和 TXB 自动双向都有一个快照。 一次性的表征未完全完成、因此、这一严格的要求将是对产品工程和我们的系统工程团队的良好反馈、有助于他们定义更可靠的规格。
    您提到的 LSF 中没有单触发加速器,由于这是无源转换器,因此开关特性将由上拉电阻器定义。
    您是否对任何特定的静态规格感兴趣? 我可以尝试在 char 数据中找到它、如果它是被收集的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

    我对 Ron 最大值(DS 只有典型值)和 电压为5V 时的 CIO (ON)/CIO (OFF)感兴趣。

    BR、
     Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Denis、

    您需要室温数据还是整个温度范围内的数据?

    我收集了以下条件下的室温数据:

    条件:VrefA =3.3V;VrefB=Ven=5V、Vin =0V、I=64ma
    Ron avg = 3.1 Ω

    我目前没有5V 电压下的电容数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

     该 Ron avg = 3.1欧姆 值与 LSF0204 DS 的3欧姆典型值非常对应。
    我对所有 PVT 变化中的 Ron 最大值感兴趣。

    BR、
     Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denis、

    我获得的数据显示,在列出的条件下,导通电阻的最大值为11.85欧姆(125C 时)。 尽管这是在30个单元中进行测试的,这将提供良好的正常分布,但这不考虑工艺变化。