This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517EVM:使用 TX517EVM 生成400kHz 或800kHz 频率输出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TX517, TX517EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/613465/tx517evm-generate-400khz-or-800khz-frequncy-output-with-tx517evm

器件型号:TX517EVM
主题中讨论的其他器件:TX517

您好!


我们仍在寻找一种将 TX517EVM 的输出频率更改为 400kHz 或800kHz 的方法。 默认情况下、电路板上的按钮会生成5MHz 至100MHz 之间的信号。 该频率适用于医疗应用。 但是、我们的应用是声纳。 是否有任何方法可以更改频率? 是否可以从外部控制此板?


我们曾考虑使用 OMAP L138 LCDK 生成 PWM 波,然后将该 PWM 波作为 TX517EVM 的输入。 然后 、TX517EVM 将根据我们将 TX517EVM 作为输入的 PWM 生成输出频率。 但是、我不知道这是不是可能的。  

感谢您提出任何建议或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajad、

    遗憾的是、TX517EVM 专为使用电路板上的按钮进行控制而设计。 如果您想将其用于声纳、则必须编写新代码来对板载 FPGA 进行编程、或者直接控制 TX517输入引脚。
    为了正确控制器件、您必须满足数据表中详细介绍的时序窗口。 此外、由于不同的输入信号控制不同的电压、因此您必须根据目标输出电压确定在任何给定时间要打开/关闭哪些引脚。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一如既往地感谢 Olu 的及时、完整的回复。
    您的回答很有帮助、但新信息给我们带来了新的问题。

    据我所知、TI 不提供此电路板上使用的 FPGA 代码。 您是否了解有关如何编写此代码的任何教程? 我们只需要更改器件生成的频率范围。

    2.正如您提到的、另一个选项是直接控制 TX517输入引脚。 它需要12个 PWM 波才能工作。 是否有任何方法仅使用4个 PWM 和1个时钟来生成正弦波? 我们可能只能在 OUTA 上生成信号、因此我们不需要所有这些 PWM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajad、

    实际上、我建议使用某种查找表技术、在该技术中、您可以根据输出端所需的信号形状在特定时间选择特定的输出电压。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olu、
    感谢你的帮助。
    我们决定设计和使用我们自己的定制板、因为 FPGA 编程和 TX517EVM 引脚控制这两种解决方案似乎都难以实现。 除此之外、该板需要12种不同的输入电压。 我的意见是,这个板肯定需要升级。 减少输入电压的数量并使其更灵活地进行定制将使该板变得更好。