This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74ACT11004:允许的最高结温以及结壳或结引线热阻

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/612906/74act11004-maximum-allowable-junction-temperature-and-junction-case-or-junction-lead-thermal-resistance

器件型号:74ACT11004

您好!

我想了解该器件的绝对最大允许结温以及结壳或结引线热阻。


封装类型:PW (TSSOP 20)

谢谢!

此致、

道森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    道森、您好!

    该器件的 Tj (MAX)为150C。
    对于 ThetaJC 和 ThetaJA、我们必须提交请求以获得该器件的最新数据信息、因此请等待几天、我们才能重新获得这些信息。

    但是、如果您将环境温度保持在建议的范围(85C)内、并确保未超出绝对最大规格(即流经器件的最大 VCC 电流为150mA)、则甚至不应接近 Tj (max)。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    温度为150摄氏度的 Tj (MAX)。

    由于此器件使用连接到 PCB 的冷却板进行冷却、因此掌握 ThetaJC 信息对我非常有帮助。

    期待您的回复。

    谢谢!

    此致、

    道森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    道森、您好!

    我们刚刚收到了热建模结果

    请参阅下面74ACT11004PW 器件的热参数。 请注意、ThetaJA 相对于数据表中的值有所改善。 这基于更准确/最新的热模型。

    Theta JA-High K:95.6.
    Theta JC,顶部:37.4
    Theta JB:46.9.
    Ψ JT:3.3
    磅/平方英寸 JB:46.4.

    希望这对您有所帮助!
    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michael:

    非常感谢您的回复。
    谢谢!