This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:ESD 故障+-2kV

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/612129/txb0108-esd-fail--2kv

器件型号:TXB0108
Thread 中讨论的其他器件: StrikeTPD4E1U06

我将 WiFi 设备与 TXB0108搭配使用。 整个产品在合规性测试时失败。 我们检查所有组件。 对于此电平转换器,数据表中的+-15kV 为。 我们更改了所有其他组件的预期结果。 每次器件未通过 ESD 测试时。 最后我们更改了该转速器。 然后我们测试了。。。 器件通过了测试。 我是 ESD 测量领域的新产品。 TI 是否在数据表中提供了错误信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angel、
    我已通知相关的应用工程师、他们将很快回来与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天使

    差异在于、TXB0108的额定 HBM ESD 冲击电压为15kV。 这使用100pF 电容器和1500欧姆电阻器。  请检查您的 ESD 枪的值、并确保您使用的是测试的枪。

    HBM 不同于使用150pF 150ohm 或150pF 300 ohm 的 IEC61000-4-2 ESD 冲击。 该脉冲对器件的强度要大得多、可能需要外部保护器件。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能为该芯片提供一些 ESD 保护电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    我相信、Cameron 在看到这一点时、会为您提供一个很好的解决方案。 我自己有一部分是为了将 双向 BJT 齐纳钳位用于输入等。 它具有非常快的响应时间和极低的电容。 需要权衡的是更多器件、并找到符合您需求的 BJT、但一旦您这么做、BJT 就能很好地发挥作用。 我在下面附加了一个电路原理图、其中包含两个 NPN BJT、因为很难找到我要讨论的电路、因为大多数情况下都不使用它。 不过、Fluke 在其大多数仪表的输入端使用此电路! 我不确定它在持续高电压事件中的表现如何、但对于瞬变、它应该能够很好地工作。

    请原谅"CINx"、它来自另一个问题。 您可以将此电路连接在任意两个电位之间、但通常它跨越 Vin 和 GND。

    如果您的问题已得到解答、请使用下面的绿色按钮验证解决方案! 如果没有、请随时向我提出任何其他问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此电路如何工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天使


    这种工作方式基本上是使两个二极管一对一、另一对一。 这意味 着、当您达到第一个二极管的击穿电压加上第二个二极管的正向电压时、电流将开始流过接地、从而有效地保护未额定这么大功率的任何下游器件。 IEC 61000-4-2速度非常快、但能量很大。 如果您可以指示该能量通过保护器件而不是 IC、那么电平转换器等其他器件将受到保护。

    但是、使用 Nicholas 所说的两个 PNP 需要使用两个 BJT、这两个 BJT 是您了解所有规格的、并且具有很大的面积。 如果您需要易于使用的器件、可以使用两个 TPD4E1U06、因为这两个器件是四通道器件、并且您将通过高达+/-15kV 的 IEC 61000-4-2标准

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cameron 将其接在头上、保护电压是 Vebo (发射器基极最大电压)和二极管压降的组合。 晶体管的许多模型之一是两个背靠背齐纳二极管、这两个二极管都采用正向偏置配置、从 B 到 C 和 B 到 E、两个二极管共用 B。 当电压足够高、足以满足 Vebo + 0.6V 电压时、电路导通、电路将分流至 GND。  

    我查看了 Cameron 推荐的器件、它还以类似的方式在二极管外运行。 数据线将正向偏置并在正常运行时通过二极管导通、但当检测到过压故障时、它将偏置齐纳二极管、使其导通。 这将分流过大的电流通过 ESD 保护器件、而不会流入下游器件。 请参阅下面插入的 TPD4E1U06器件方框图:

    这种单芯片解决方案可能最适合您、因为它很小、并且规格为测量您将在其上运行的测试。 在光明的一面、您了解到了一个新的 BJT 电路、这是一个美好的一天!

    如果您的问题已得到解答、请使用下面的绿色按钮验证解决方案! 如果不是、我可以随时向您发送其他问题、我会尽快为您解答。

    此致、  

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Cameron。 在当前应用中、我是否会使用两个晶体管?? 一个晶体管是否足够??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    我想您可能会有些困惑、我们建议您不要使用双向 BJT 齐纳钳位电路、而是使用 TPD4E1U06。 这两种解决方案都是可行的、但 TPD4E1U06的占用空间更小、符合 IEC 61000-4-2标准、并且比必须对晶体管进行规格更容易。 按照 Cameron 的以下说明、以整洁整洁的方式解决您的问题:

    "如果您需要易于使用的器件、可以使用两 个 TPD4E1U06、 因为它们是四通道器件、并且您将通过高达+/-15kV 的 IEC 61000-4-2标准"- Cameron

    如果您的问题得到了解答、请点击绿色按钮验证以下解决方案! 如果您有其他问题、请将其发送给您、我很乐意尽快为您解答。

    此致、

    Nick