This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:双向电平位移/缓冲器问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXB0108, TXS0108E, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/609628/txb0108-bi-direction-level-shift-buffer-question

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:LSF0108TXS0108ETXB0304

大家好、

客户正在为其 LPC 应用寻找8位双向缓冲器、您能不能告知我们是否有任何合适的器件可向客户提出建议?

谢谢。

此致、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arthur、

    您希望在哪种电压电平之间转换? 您当前的要求是什么? 您有多少负载/线路电容? 您的信号速度有多快。 除了上述问题之外、您可以提供的任何其他信息都很有用、即封装类型。

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    客户已经为 LPC 总线(33.3Mhz 频率下的低引脚数总线)实现了用于1.8V 至3.3V 电平转换的 LSF0108、 但是、由于其系统设计通过大约10英寸的 PCB 布线长度将这些 LPC 信号从主板路由到子板、并使用4个过孔和一个连接器、因此它们需要考虑实施另一个电平位移或信号缓冲器来扩展信号覆盖范围。

    请告知我们是否有此33.3Mhz 方向6位或8位小型封装缓冲器或线路驱动器来满足此应用要求?

    谢谢。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    如您所知、LSF 系列器件本身没有固有的驱动强度;请参阅 此处的应用手册。 这并不意味着它不能用于驱动较大的布线、您只需确保它所连接的电源能够为其提供足够强的拉电流、有关这一点的更多信息、请参阅上述应用手册。  

    针对您的情况的一些解决方案可能是:

    1.将具有足够驱动强度的电源连接到 LSF 上拉电阻。 这应该能够驱动您需要的负载、并且可能是最直接的解决方案。  

    在 LSF0108之后添加一个缓冲器。 您暗示了这一点、这可能是一个极好的选择、只需极少的工作量即可安装到电路中。 由于 LSF 的驱动特性、添加缓冲器可以为您提供所需的驱动、以便为整个布线长度的信号供电。 可能的选择是使用 SN74LV244A。 这是一个八通道芯片、可为您的 LPC 总线提供2至5 V 的工作电压、支持100 MHz、并且采用3.5 x 4.5mm 的 VQFN 封装、占用空间非常小。  

    有关缓冲器的其他选项、请访问 TI 网站。

    请告诉我这些选项中的任何一个是否适合您、如果您的问题得到了解答、请验证答案!

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我刚意识到我忘记了您对使用我提供的缓冲器进行双向操作的需求。 不过,我告诉你的其他一切都还在站着。  TXS0108E 是可替代 LSF0108的一个选项。 它具有内部驱动、可提供连续50mA 电流。 TXB0108还具有自己的驱动器、但难以应对高容性(~70pF 或更高)负载、并且在如此长的布线以及之后的实际负载下可能表现不好。  TXS 可以在70pF 下运行、如果需要较低的数据速率、则可以通过它。

    如果您有推挽驱动器、则1.8V Vcca 时的最大数据速率为60Mbps、这意味着您可能会遇到一些带宽问题、因此我将了解我是否可以跟踪具有更高双向数据吞吐量的其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚瑟
    我已经仔细研究过、我认为上面提到的解决方案将是您的最佳选择。 请告诉我有什么变化或不适合您。
    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    感谢您的信息反馈。 但是、由于客户已在其系统板上实施了 LSF0108、因此除非他们是 P2P 解决方案、否则很难将 LSF0108切换到 TXS0108E。 这就是客户寻求与原始 LSF0108相连以扩展长迹线长度范围的双向缓冲器或线路驱动器的原因。

    如果您建议使用 P2P 解决方案或其他缓冲解决方案、我们将不胜感激。

    此致、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    遗憾的是、如果您不想更换部件、我不知道除了提高电源的驱动强度之外的其他方法。

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    好的。 我明白了。 如果  客户坚持使用一个 TXB0304器件(3.3V 至3.3V)连接到 LSF0108以实现信号缓冲、您认为是否存在任何问题?

    非常感谢您的善意评论。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arthur、

    TXB 系列器件可以为您服务、但您可以通过 LSF 上的强上拉获得比 TXB 所能提供的更大的驱动强度。我会先尝试 TXS 系列中的一些器件、因为它们都可以驱动您的信号、但 TXS 具有更好的输出驱动能力 输出驱动非常弱的 TXB 系列的性能。 我知道您说您已经承诺使用 LSF 器件并希望对其进行缓冲、但通过一些细微的路由更改、TXS 可以完全替换 LSF 器件。

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    随附的是客户应用原理图、您能否查看并提出意见(如果有)。

    请注意、客户在 LSF0108上有一个上拉高电阻器、但是、 由于布线长度较长且负载电容器为高电平、 导致信号高电平的原因仅为2.2V、低电平仅为0.6V、这就是它们在 LSF0108之后添加 TXB0304来将电压电平恢复为高电平:3.3V、低电平:0V 的原因。

    感谢您的支持、我们期待您的支持。

    此致、

    Arthur

    e2e.ti.com/.../Carrier_2D00_TXB0304.pdf

    e2e.ti.com/.../Module_2D00_SF0108.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我叫 Portwell PM、Neil。
    首先、我们对这份苏米苏的支持非常感谢。 我们仍在等待您的答复。 你有什么意见吗? 如果有任何建议、请告知我们。 我们需要解决问题 A.S.A.P..

    如果需要、您可以通过电子邮件联系我。 我的电子邮件地址是 neil.su@portwell.com.tw。

    此致、

    Neil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    使用带 TXB0304的 LSF0108是一个矛盾- TXB 系列转换器不能与上拉电阻器配合使用、LSF 系列需要上拉电阻器。 正确的解决方法是将 LSF0108尽可能靠近高压器件。