This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于视频线路的缓冲器

Guru**** 2694645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/613033/buffer-for-video-line

查找至少18位缓冲器、以查找视频线路。

我只找到了: http://www.ti.com/product/SN74ALVCH16825

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eli、

    您能否提供有关您确切需要什么的更多信息?
    线路上的负载是多少? 输出端是否存在较大的容性负载?
    您希望它在多大电压下工作?
    您是否需要特定的数据速率?

    以下是具有18个或更多通道的缓冲器器件列表:
    www.ti.com/.../products.html

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    谢谢。

    数据速率应高达50MHz

    电压:3.3V

    线路为50欧姆控制阻抗-数字视频线路。

     它们将进入 OLED 显示屏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、
    在受控阻抗线路上使用逻辑器件有点棘手(逻辑输出为低阻抗、传输线路为50欧姆、下一级的输入通常为高阻抗)。 此设置通常会导致我们称为"振铃"的大过冲/下冲

    我建议您考虑将 SN74LVCR32245A 或类似器件用于您的应用-这包括一个输出阻尼电阻器来限制远端的振铃、并且应该满足您的所有要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

     如果输出为低阻抗、我可以根据层叠控制布局、使线路电阻为50ohm。

     那么,在这种情况下,为什么我应该关注低阻抗输出?

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要像这样的20位器件