This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244:采用符合 RoHS 标准的材料和方法后、故障率的原因不明增加。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC161, SN74HC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/652597/sn74hc244-unexplained-increase-in-failure-rate-after-adoption-of-rohs-compliant-materials-and-methods

器件型号:SN74HC244
主题中讨论的其他器件:SN74HC161、

此帖子是为了弥补我们对当前遇到的一些逻辑 IC 故障的理解方面的差距而进行的初步尝试。 讨论中的产品已经成熟(20-25岁)。 该技术是穿孔式的。

故障通常表现为开闸。 更换 IC、产品恢复正常运行。 可用的唯一具体信息是由维修技术人员提供的、他们报告自采用 RoHS 以来故障大幅上升。 三个 IC 被发送到实验室(Sage)进行分析:两个发生故障、一个控制 IC。 结果可用。 基板上没有明显的物理损坏。 也许我们没有为深入调查付出足够的代价,但报告似乎告诉我们,有开放的大门,与基板的连接受到损害(在与正常运行的大门有关的过程中检测到异常波形)。

我们正在全面了解我们所做的一切、以寻求改进我们的流程和处理。 但是、该 IC、SN74HC244和另一个 SN74HC161 似乎突然成为我们最常见的故障。

当然、我们的问题是 RoHS 环境中与适当焊料流相关的可能更高的热水平、以及这可能对这些 IC 产生的影响。 再加上调查中显示两个故障 IC 中的铜键合线的图像、我们想知道行业中是否存在我们尚未听说过的挑战。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    感谢您提供相关信息。 我建议您联系您当地的 TI 现场办事处并与我们一起进行故障分析、以便我们可以自行进行内部调查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我已联系 TI 并被指示从组件供应商处开始-除非有更快的方法来开始调查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您能告诉我-我可以订购样片、并比平常更快地开始查看器件的性能。 对于完整的 FA、我们必须通过常规渠道(我只是链中的一个链接)。 通常、在到达我的办公桌前会发生很多事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您感兴趣、我相信我们也可以分享 Sage 失败报告。

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您将其与 FA 一起提交、以便在所有检查此内容的级别都可以看到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以了。 尽快联系我们的供应商(Arrow)。

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为清楚起见、我们所处理的确切 TI 器件型号为 CD74HC244E。

    SN74HC161N 也存在类似的问题(这也是 IC 中的确切 TI 编号)。

    我们已联系到 CD74HC244E 上的 Arrow。

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以获得最终的日期代码解码文档?

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    此应用报告中总结了生产日期代码约定: www.ti.com/.../snoa039c.pdf

    如果您需要其他信息、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个问题。 如果我查找有关这两个芯片的最新材料信息,即74HC161和74HC244,它们目前被列为具有金键合线。 我还了解了 TI 自2008年以来向铜过渡的大量信息。 我们的 Sage 报告指出、2015年的器件为铜、2016年的器件为金-全部在马来西亚制造。

    这里有趋势吗? 是否有回归黄金的机会?

    Paul Klos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Paul、
    我必须与我的制造团队核实一下这种变化的发生原因-我甚至不能确认这种变化确实发生了、而不是深入探究。 不过、这肯定是 QA 团队想要研究的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们继续对这些器件进行第三方分析(因为您的经销商尚未响应我们的 FA 申请)。 最新的图片展示了楔形接合处的铜键合线缺少的材料。 多条接合线似乎显示了因腐蚀(或其他现象)而造成的材料损失。 由于该设计已经成熟(25年前)、并且以前的故障率在本质上是无限的、因此我们倾向于解决组件问题。 我们不能排除 RoHS 流程——因为它们是最近的收养——但目前我们的评估结果还没有解决。 明天将向经销商施加高压、以尝试克服他们不愿意参与的情况(他们已声明 TI 社区是我们解决故障的唯一论坛)。

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Paul、
    很遗憾听到这个过程进展不顺利。 我将直接与我们的质量团队联系、了解他们可以做些什么来提供帮助。 您能告诉我您与哪个经销商/办公室进行通信吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arrow Electronics  
    26632 Towne Center Drive、套房100  
    Foothill Ranch、CA 92610  

     949-375-4490

    Manny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Paul、
    您能否告诉我您与哪家公司合作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好!

    我是一名独立承包商、在加利福尼亚州欧文为 Pacific Power Source 工作。

    我刚刚与 Arrow 代表会面并提供了初始数据(我们的三个第三方 FA 以及一些初始应用信息、如原位图片、装配图和原理图)。

    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Paul、
    我将从最后看到我们可以做些什么来帮助我们
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些部件最终用于 FA。 Arrow Electronics 花了一段时间才将其组织起来。

    回到铜与金键合线的主题、是否有恢复金的趋势?

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Paul、
    我很高兴 FA 已经启动。

    我不能真正代表 TI 谈论制造趋势、但在我看来、在铜的工作场所使用铜是有道理的、在金的工作场所使用铜是有道理的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以请求日期代码信息来指示 IC 是使用铜键合线还是金键合线构建? 例如、对于 CD74HC244EE4?

    此致、

    Paul Klos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Paul、
    我仔细研究了它、发现我们无法跟踪在我们的端部使用铜或金构建的器件(对于 CD74HC244EE4)。 这种方法可以灵活地在我们的制造基地采购、但如果您尝试从另一个地点进行区分(就像您在做什么一样)、可能会令人困惑。

    如果我们有完整的顶部标记(生产日期代码和批次追踪代码)、那么我们可以查找器件并确定其制造方式/使用的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    感谢 Emrys。 我们很可能会向您提供这种帮助。

    我可以说的是、我已经很满意地了解了如何判断特定器件的制造位置和时间。 如果您现在告诉我、批次追踪代码提供了更多的制造数据、我会问我们是否有方法也可以获得该数据的解码信息。

    此致、

    Paul Klos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、

    本应用报告提供了大量详细信息:  

    它实际上来自美国国家半导体、但我们似乎在获取相同的标记后仍保持活动状态。  是否有您要解码的特定 LTC?

    供参考-每个工厂都可以使用不同的材料制造批次-只要这些材料在 TI 允许的物料清单内即可。 因此、即使您知道 LTC 的哪一部分、例如、某个部件来自达拉斯晶圆厂、但如果我们不进行检查、我们仍无法确定它是否是用铜或金键合线制成的 (或者,如果您将其分开并从每个 LTC 中检查了一个)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Paul、
    我只是想告诉大家、TI 已经收到了 FA 器件(其中9个)(不确定它们现在的位置)、我们现在就开始研究故障。

    如果您有进一步的问题、您可以通过电子邮件直接联系 Danytza -她将为您处理 FA、并在我们结束时协调所有工作

    dcorral _at_ TI.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    感谢您提供这些信息。

    关于特定的 LTC、我们希望了解 LTC 的重要性、并指定数据和批次代码、而不是在收到材料后对其进行解释。 换言之、我们正在寻找一种方法来指定具体的施工详情、作为我们的材料采购的一部分。

    我想我可以像今天一样使用-对于我们使用的 HC 和 HCT 逻辑 IC -并查看 TI 网站上的材料参考以了解我们指定的每个器件型号。 现在、我看到马来西亚制造零件的大量黄金、以及阿瓜斯卡连特斯的铜和黄金。 我可能会选择按器件型号和数据代码购买、其中标识制造国家/地区的特定生产日期代码部分是标识的。

    此致、

    Paul Klos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、当我匆忙发送电子邮件时出现上述拼写错误。

    我想提出的问题如下:

    如果我们按器件型号和生产日期代码进行购买、我们能否使用 TI 网站材料成分数据作为获取所需内部构造材料的指南?

    我们能否获得通用 LTC 解码器来至少告诉我们使用了什么接合线材料?

    此致、

    Paul Klos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Paul、
    请直接通过我提供的电子邮件将其发送给 Danytza。 无论如何,我都会问她,这会加速你的工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我错过了电子邮件参考。 可以了。

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是一家小型合同制造商、我正在快速搜索74HC244的未决问题-我们的特殊用途是使用 SN74HC244DW。 它似乎是输出驱动电流变化或时序变化(压摆率或传播时间)。 调查还很早、但它至少跨越两个制造日期代码。 我们以前没有遇到过该器件的问题、这是它正在使用的成熟产品。 我将查看 IC 上的制造代码以试图缩小我们的关注范围、但很有趣的是、我们发现了另一个基于新批次代码的大规模故障增加的实例。 我最初的问题是、是否有使用新芯片尺寸的新制造商位置/工艺。 我们过去遇到过小芯片尺寸的问题、输入压摆率会发生变化。
    如果我们与供应商(我认为是 Arrow)合作调查故障原因、我们将会感谢您提供任何反馈。
    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许 TI 员工/博主会对您更有用。 我只能告诉大家、我们2015年的穿孔部件开始出现故障。 通过进一步的分析、我们的技术人员发现了输入和输出端的间歇行为。 他们正在进行的一个时刻、他们的下一个时刻没有。 不同之处是测试引线对外部 IC 元件引线施加的压力-我们通过实验室分析推测出这种情况、其中显示了键合线材料中存在微小缝隙的腐蚀键合。 如果技术人员用力推动、他可能导致间隙闭合并造成部分操作。 在其目标 PCBA 中进行现场测试、IC 似乎具有开路输入/输出。 绑定线为铜。

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、
    我建议打开一个新主题、其中包含您遇到的问题的详细信息。 我需要确切了解器件的使用方式(最好是原理图)以及如何发生故障(最好是示波器截图)以做出任何类型的有用确定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一件有趣的事情! 如果按压操作、我总是假设 PCB 中的盲孔破裂、我有一个类似的东西、这是一个非常密集的板、有16层-它的分析成本与重建成本一样高。 但我不知道、时序/驱动器的这个问题不是键合线。 我在第一次检查时有错误肯定-用已知良好的部件更换了可疑部件并获得良好的结果。 第二次检查未通过、因此故障是相邻的器件。 我们在一个批次上运行了两个 MFG 日期、我们的全部故障都包含第二个 MFG 日期代码、但显然还有另一个因素。 当生产日期幻灯片正确时、总是会争先恐后地找到根本原因。
    感谢您深入了解穿孔器件缺陷。