This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:LM567 -频率稳定性

Guru**** 2814335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648871/lm567c-lm567---frequency-stability

器件型号:LM567C

LM567 -频率稳定性

1.如何提高芯片 LM567内部振荡器频率的稳定性?

2.如何连接到芯片 LM567晶体振荡器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Serhii、
    您能否进一步了解您尝试使用 LM567实现的目标?

    数据表中列出的中心频率稳定性是否不够准确、无法满足您的应用需求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:
    два устройства разработаны на чипе LM567。 Первое устройство генерирует оптический сигнал μ A。 Второе устройство принимает сформированный оптический сигнал μ A。 у устройств нет других соединений、кроме оптических。 Рабочая частота этих двух устройств составляет около кГц μ A。
    Частота сигнала должна быть стабильной в течение длительного времени μ A。 однако дрейф частоты сигнала приводит к потере взаимодействия этих устройств μ A。 это является причиной необходимости точно стабилизировать рабочие частоты этих двух устройств μ A。
    Отсюда вопрос-как обеспечить стабилизацию частот этих устройств на чипе LM567 с помощью осциллятора-кристалла。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我您可以建议他人解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德门蒂先生,如果这能有所帮助,我们就会面临类似的问题。

    LM567对电源波动或纹波极其敏感。 我们将电源从 PWM 更改为线性模型、频率稳定性变得非常可以接受。

    希望这对您有所帮助。

    []s

    Marcellus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 M-r Marcellus

    感谢您关注我的问题。 在该器件中、我安装了一个具有稳定器的变压器电源、并通过一个 Zenner 二极管和一个电容器提供额外的稳定。 食物-一切似乎都好。
    然而问题是-这个芯片是否能够实现石英频率稳定?

    此致、Serhii
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n´t´s、我不认为这是可能的... 我从未见过此配置。

    []s
    Marcellus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有这些都是可行的、但我没有找到我的问题的答案。
    感谢您努力帮助我。
    我祝你一切顺利。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Serhii、

    我们还能做些什么来帮助您?

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon 先生

    感谢您的关注。

    但我的问题没有得到答案。

    问题仍然是-如何通过使用石英振荡器来提高 lm567的稳定性?

    此致、Serhii。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Serhii:

    LM567 VCO 的设计并不是为了支持外部 xtal 的锁定电路。 您将无法仅通过 XO 锁定该 XO 上的 VCO。

    按键音解码器的设计不具有 PPM 精度来解码音调。

    如果您尝试从 XO 生成大约500kHz 的低频信号、您可以考虑使用分频器吗?

    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗? 我可能会为您提供良好的器件建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Serhii:

    按设计、触摸音解码器中的 VCO 不能通过外部 PLL 锁定到外部 XO 上。 引脚2显示为环路滤波电容器、但它是 IC 的外部接入点、而不是调优端口 IMO。 我无法看到任何调优电压规格或图(如频率与电压)。

    解码器具有 BW 设置、以应对 VCO 中的频移。

    您是否打算将按键音解码器用作按键音解码器?

    该器件上的 VCO 显示输出频率为500kHz 或更低。 我假设您的 XO 频率更高、因此我想知道您是否可以将该 XO 分频。

    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗? 我可能会为您提供很好的 IC 建议。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Serhii:

    按键音解码器芯片的 IMO 设计不支持通过 PLL 将片上的 VCO 连接到外部 XO 上。

    触摸音解码器为每种音调提供足够的 BW、因此中心频率不是很重要、也不需要 PPM 精度。

    您是否尝试将其用于除按键音解码器以外的其他目的?

    您是否只对 VCO (最大500kHz)进行 XO 分频(可能高于500kHz)感兴趣? 您可以使用分频器代替 VCO 吗?

    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗?

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Serhii:

    按键音解码器芯片的 IMO 设计不支持通过 PLL 将片上的 VCO 连接到外部 XO 上。

    触摸音解码器为每种音调提供足够的 BW、因此中心频率不是很重要、也不需要 PPM 精度。

    您是否尝试将其用于除按键音解码器以外的其他目的?

    您是否只对 VCO (最大500kHz)进行 XO 分频(可能高于500kHz)感兴趣? 您可以使用分频器代替 VCO 吗?

    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗?

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Serhii:

    按键音解码器芯片的 IMO 设计不支持通过 PLL 将片上的 VCO 连接到外部 XO 上。

    触摸音解码器为每种音调提供足够的 BW、因此中心频率不是很重要、也不需要 PPM 精度。

    您是否尝试将其用于除按键音解码器以外的其他目的?

    您是否只对 VCO (最大500kHz)进行 XO 分频(可能高于500kHz)感兴趣? 您可以使用分频器代替 VCO 吗?

    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗?

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Serhii:

    按键音解码器芯片的 IMO 设计不支持通过 PLL 将片上的 VCO 连接到外部 XO 上。

    触摸音解码器为每种音调提供足够的 BW、因此中心频率不是很重要、也不需要 PPM 精度。

    您是否尝试将其用于除按键音解码器以外的其他目的?

    您是否只对 VCO (最大500kHz)进行 XO 分频(可能高于500kHz)感兴趣? 您可以使用分频器代替 VCO 吗?

    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗?

    此致、Simon。