This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 二进制文件到 BCD 转换器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/652094/binary-to-bcd-converter

是否有人拥有4位二进制至5位 BCD 转换器(最好可扩展)的逻辑图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    我们有 BCD 到7段和 BCD 到十进制解码器、但恐怕我不知道任何4位二进制到5位 BCD 转换器。

    我会将这项工作交给低成本微控制器、因为它易于编程并且不需要很多引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一种使用 SN74xx283二进制全加器芯片的方法、即将二进制应用于其中一个集合 (A 或 B)输入、并将二进制数6 (0110)硬接线至另一组输入、并将进位连接至逻辑0、并在 S0-S3和进位输出上获取五位 BCD; 我认为、通过使用最初'283的执行代码并将其用于其他'283s 的执行代码来添加更多的位将相对容易、否则以相同的方式对它们进行布线、但二进制输入可能需要转到多个'283s 进行布线 高于初始4位的位。