主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G17、 SN74AUP1G57、 SN74LVC2G17
您好!
我们在数据表中看到最大输入上升/下降速率为200nS/V。 通常、20US/0V~3.3V 应该超出我们的规格、但客户说它仍在其电路板上工作。 请提供您的意见。
谢谢!
安东尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在数据表中看到最大输入上升/下降速率为200nS/V。 通常、20US/0V~3.3V 应该超出我们的规格、但客户说它仍在其电路板上工作。 请提供您的意见。
谢谢!
安东尼
尊敬的 Emrys:
感谢您的评论。
客户希望更好地了解将 SN74AUP1G08用于其应用的风险。
此与门的两个输入源如下所示。
考虑到上述两个信号的压摆率可能会减慢至20~30uS、如上所述。 结果的最坏情况是什么? 功能不正确? SN74AUP1G08是否损坏?
还请建议您为其建议哪一个和门使用施密特触发器功能。
谢谢!
安东尼
尊敬的 Emrys:
我是否可以知道 SN74LVC2G17是否是真正的施密特触发缓冲器? 客户的想法 是首先将信号传递到 SN74LVC2G17、然后将其路由到 SN74AUP1G08的输入? 还是应该使用 SN74AUP1G17 (如前所述)而不是 SN74LVC2G17? 如果 SN74LVC2G17不能用于此目的、我们是否有双路施密特触发缓冲器?
谢谢!
安东尼