This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC373:过时产品

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN7400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/649474/cd74hc373-obsolescence

器件型号:CD74HC373
Thread 中讨论的其他器件:SN7400

您好!

我有两个问题

(1)我有许多器件需要查找淘汰日期。 我可以从何处获取所有这些产品的"过时"数据? 我不想在论坛中发布这些内容、而是给每个人带来麻烦。

(2)如果必须在论坛中讨论过时产品、请提供 "CD74HC373M"的过时产品数据

谢谢、  

Aravind  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、
    请在此处查看 TI 过时产品政策的常见问题解答: e2e.ti.com/.../3543.08-quality-supply-chain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    首先,我非常抱歉,我的答复延误了很长时间(几乎是1个月)。

    我已经了解了德州仪器质量指南、我可以从文档中了解 TI 的停产流程。 谢谢。

    还有一个疑问、
    如果网站("www.ti.com/.../samplebuy"") 或数据表("www.ti.com/.../cd74hc373.pdf"") 显示器件处于活动状态、那么我们是否可以考虑该器件处于活动状态并将支持至少5年?
    还是可以写信给 TI? 我尝试过很多地方、但无法联系 TI 销售人员。

    此致、
    Aravind D. Chakravarti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、
    我没有一个水晶球,也没有预测未来,但我可以告诉你我们的政策是什么,我的意见是什么。

    该政策基本上归结为这一点:只要我们有客户购买、我们就会继续销售器件、除非发生导致我们无法再生产所述器件的情况。

    我认为、如果您每年或每季度定期从 TI 订购器件、则该器件将继续为您提供。 例如,我们仍在运送 SN7400器件,这些器件是1969年首次设计的,因为我们有客户在继续购买它们--大多数制造商早已停止生产!

    此外、如果发现我们必须停止生产器件、TI 会提前通知您这种情况(我相信该政策规定为1年、但我可能会错)。 我们无法预测未来会发生什么、但我们会尽一切努力为客户提供支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    非常感谢您的详细解释和解决我的问题。

    很有趣的是、您仍然支持 SN7400!! 很棒的公司! 超值!!

    非常感谢!

    此致、
    Aravind D. Chakravarti