This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC85:Vcc=3.3V CL=15pF 时的典型(和最大)传播延迟时间是多少?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/652591/cd74hc85-what-is-typical-and-max-prop-delay-time-at-vcc-3-3v-cl-15pf

器件型号:CD74HC85

数据表仅列出了 Vcc = 2V、4.5V、5V、6V 时的传播延迟时间。  传播延迟在2V 时显著降低。  您能否在 Vcc=3.3V 时提供典型(和最大(如果也可用)传播延迟?  CL=15pF。  主要关注 A=B 的情况、在5V 时、这种情况看起来快几 ns。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tanaka-San,您好!
    这是我们可以在实验室中针对典型器件进行测试的结果、但是特性评定是根据数据表中显示的值完成的、并且我没有临时值的可用数据。 由于实验室中的设备可用性、我至少需要一周时间才能获得基准测试数据(有一些工程正在进行)。 如果您希望我继续获取器件并进行此测试、请告诉我。

    您可以使用线性内插获得50pF 时3.3V 延迟的合理估计值、但我们没有15pF 的数据。 该器件针对5V 工作电压进行了指定/优化(20多年前、Harris Semiconductor)、因此未在现代标准电压下进行表征。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答!  是的、如果您可以测量3.3V 的典型传播延迟、这将非常有用。 我主要对"匹配"案例感兴趣、但如果不平等更易于衡量、那么我可以估计匹配将比不平等要快一点。

    我不认为传播延迟可以线性插值、因为3个数据点是非线性的:30ns@6V 和35ns@4.5V、但175ns@2V。  在这种非线性水平下、3个点不足以估算非线性。

    我想将 XOR 用于 OR (XNOR 用于 NAND 的速度要慢得多)。  但是、如果 HC85速度足够快、它可以提供更理想的单芯片解决方案。

    再次感谢你的帮助。  新年快乐!

    磁轭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanaka-San,您好!

    我在我们的工作台上用大约15pF 的负载(8pF 探针+试验电路板寄生效应+输入电容)测试了该器件、并将结果与您分享。

    我看到的平均延迟为30.53ns,最大值为32.0ns,采用单输入开关。

    当我切换除一个输入之外的所有输入时、我看到~2.2ns 的增加、最大值为34.2ns。

    我还完成了数据表值的线性插值、以显示 TI 将在器件上保证的值。

    请注意、3.3V、25C 时的基准数据仅是在器件的一小个子集上获得的典型值、TI 不保证这一点。  蓝色线是数据表在25°C 时保证的最大值、而其他线表示整个温度范围内的保证最大值。

    正确的是、这种形式的线性插值并不是完全准确的-有一条更平滑的线可以更准确地适应这种情况、但这是我们认可的保证数据表给定数字之间值的方法。  这使得估算非常安全。