Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, SN74LV244A, SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件: Strike、 SN74LV244A、 SN74LVC1G17
我们在 设计中使用 SN74LVC244A 器件、用于将处理器与显示面板相连。 用于调光的 PWM 信号(频率不超过500Hz)和用于启用背光的逻辑信号。
但随机的逻辑信号输出引脚5发生故障、接地电阻为0.5欧姆。 在另一种情况下、用于500Hz 信号的输入引脚13发生故障、电阻为15 Ω 接地。 但芯片是活的。 是否有人在该特定芯片中遇到了引脚故障?