This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MDIO 双向缓冲器1V2、2.5MHz

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/650920/mdio-bidirectional-buffer-1v2-with-2-5mhz

尊敬的 E2E:

我们是否有任何合适的解决方案可支持具有1V2和2.5MHz 双向 MDIO 接口?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我不知道你要求什么。 您是否需要一个将 MDIO 转换为1.2V 逻辑电平的电平转换器?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    任何电平位移或缓冲器、只要支持适用于 MDIO 接口的1.2V 至1.2V 双向解决方案、速度即可达到2.5MHz。
    原因是 MAC 中的 MDIO 驱动电流不够。

    BR、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    MDIO 信号由开漏驱动器实现、因此较强的上拉电阻可能无法解决足够的驱动电流。 MDIO 线路上的上拉电阻是多少?

    谢谢、