This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108缓冲器 IC 可独立工作、但不能与其他卡一起工作

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/652014/txb0108-txb0108-buffer-ic-working-independently-but-not-with-other-cards

器件型号:TXB0108

你(们)好

我们在项目之一中使用 TXB0108。

在示波器上独立测试时、如果使用相同的缓冲器其他信号进行环回、则波形处理正常。

但是、当卡连接到具有其他卡的系统中时、TXB0108的信号将输出到其他卡、那么信号上会出现不必要的振荡。

问题可能出在哪里?

请检查快照和缓冲电路。

我们 的许多电路板都在使用该缓冲器、因此需要仔细检查这一点。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前未安装 TXB 缓冲器下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    电路板之间的电容可能太高、TXB 无法驱动。 它不用于驱动大型容性负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在数据表中查看了它支持的最大电容为70pF。

    但是、现在由于电路板已经准备就绪、我们需要进行一些工作来继续。

     路径中有一个下拉电阻器和一个 schottkey 二极管。

    请建议一些可通过其提升所需电流的方法。

    我有 TXS 系列 IC。  由于这些 IC 在路径中没有内部串联4K 电阻器、  

    如果我将 FPGA 的电流驱动增大到最大值、那么它将有助于解决此问题。

    好的评论…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经想到了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的回应将因假期而延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否建议使用合适的戴维南端接、以便它能够提供驱动负载电容所需的电流。

    我计算并尝试 R1 = 76E 和 R2 = 150E、但波形不正确。

    我尝试使用不同的串联端接值、发现大约300E 的电阻器可以提供更好的波形形状。

    您能否建议在这种情况下使用适当的戴维南端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    恐怕所有自动双向电压转换器都对电容负载敏感。 我知道在带背板的电路板之间发送数据的唯一方法是使用收发器(方向控制)或缓冲器(单向)。

    向 TXB 转换器的输出添加电阻器不会改善这种情况。

    TXS 转换器具有内部上拉电阻器、基本上是漏极开路输出-即输出上的下拉电阻器不起作用、器件不增加驱动强度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys Maier、

    我知道 TXB/TXS 缓冲器不用于背板驱动。 我们将在电路板的第二个旋转中使用具有高电流能力的适当方向缓冲器对其进行更改。

    由于这是一个原型板、我们希望向客户演示电路中存在 TXB/TXS 缓冲器的情况。

    这就是寻找可能解决方案的原因。

    由于这是自动双向缓冲器、我们能否添加一个与缓冲器输出串联的极低截止电压肖特基二极管、以便它将强制在一个方向上工作。

    我想模拟所有这些情形、但缓冲器 SPICE 模型不可用。

    您能否共享 TXB0108和 TXS0108 SPICE 模型?

    为供您参考、我将添加不带串联端接和串联端接的波形快照。

    请发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道 TXB /TXS 缓冲器的驱动能力很低。
    但是、正如我所知、输出端使用并联或静脉端接来提高驱动器能力。
    请进行一些模拟工作、以了解终止的实际影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    "但是、正如我所知、在输出端使用并联或静脉端接来提高驱动器能力。"
    您能告诉我这些信息的来源吗? 他们谈论的是 CMOS 逻辑电路吗?
    文端接(在射频传输线路中、而不是逻辑电路中)用于实现最大功率传输/最小反射、从而确保驱动/线路中的功率损失50%、并将50%的功率输送到负载 (请注意、完美匹配会产生输出电压 Vo = Vin*R/(R+R)= Vin/2的分压器。)

    在逻辑电路中、我们希望提供最大电压、即尽可能接近 Vcco 将电压减半通常是一个非常糟糕的主意、因为大多数 CMOS 输入中会出现 Vcc/2信号的问题(振荡、击穿电流)。

    ----

    此外、我无法从上面模糊的信息中复制您的设置。

    您能否共享测试的原理图以及上述示波器截图的测量点? 转换器的每一端连接了什么? 每次拍摄有什么不同(精确)?

    此外、TXB/TXS 转换器输出端的寄生容性负载是多少? 即使是估算也很有用、或者可以测量布线长度/宽度以及信号路径中连接器数量。

    您在信号路径中提到了一个“下拉和肖特基二极管”--它们的值是什么? 希望您的原理图能解答我下一个问题、即您将它们放置在何处。

    我很乐意提供帮助、但只有当您提供足够的信息时、我才能提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将为您提供最新信息...