你(们)好
我们在项目之一中使用 TXB0108。
在示波器上独立测试时、如果使用相同的缓冲器其他信号进行环回、则波形处理正常。
但是、当卡连接到具有其他卡的系统中时、TXB0108的信号将输出到其他卡、那么信号上会出现不必要的振荡。
问题可能出在哪里?
请检查快照和缓冲电路。
我们 的许多电路板都在使用该缓冲器、因此需要仔细检查这一点。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是的、我在数据表中查看了它支持的最大电容为70pF。
但是、现在由于电路板已经准备就绪、我们需要进行一些工作来继续。
路径中有一个下拉电阻器和一个 schottkey 二极管。
请建议一些可通过其提升所需电流的方法。
我有 TXS 系列 IC。 由于这些 IC 在路径中没有内部串联4K 电阻器、
如果我将 FPGA 的电流驱动增大到最大值、那么它将有助于解决此问题。
好的评论…
您好、Emrys Maier、
我知道 TXB/TXS 缓冲器不用于背板驱动。 我们将在电路板的第二个旋转中使用具有高电流能力的适当方向缓冲器对其进行更改。
由于这是一个原型板、我们希望向客户演示电路中存在 TXB/TXS 缓冲器的情况。
这就是寻找可能解决方案的原因。
由于这是自动双向缓冲器、我们能否添加一个与缓冲器输出串联的极低截止电压肖特基二极管、以便它将强制在一个方向上工作。
我想模拟所有这些情形、但缓冲器 SPICE 模型不可用。
您能否共享 TXB0108和 TXS0108 SPICE 模型?
为供您参考、我将添加不带串联端接和串联端接的波形快照。